请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC5390我们对 UCC5390的 VCC2电容器有疑问。
在数据表第37页11.2.3.2 "选择 VCC2电容器"中、
CVCC2电 μF μF 选择50V、10 μ F MLCC 和50V、0.22 μ F MLCC。
μF μF 电压和电容值(50V、10 μ F MLCC 和50V、0.22 μ F MLCC)?
该值是否为示例?
选择 VCC2电容器时、我们是否可以更改电压和电容值?
10µF 的0.22µF 在获取50V-μ F 和50V-μ F 的陶瓷电容器时遇到问题。
因此、我们的客户认为他们希望根据 MOSFET 或 IGBT 的次级条件和规格更改 VCC2电容器(电压和电容)的值。
电容和电压是强制性的吗?
我们可以增大或减小值吗?
最棒的酒店
西泽高郎