请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS650861 您好!
对于我来说、使用 TPS650861时的一项要求是从其中一个 BUCK1/2/6生成5V 输出、并且它应该能够提供高达3A 的电流。 输入电源 VIN 为12V。 在 TPS650861的数据表中、没有关于如何从 其中一个 BUCK1/2/6设置5V 输出的详细信息。 数据表仅显示 BUCK1/2/6的固定5V 输出。
1.您能否确认在使用 BUCK1/2/6生成时、我可以在5V 电压上消耗的最大电流?
2、在此方面、OTP 发生器工具中还有一个外部反馈选项、允许使用反馈网络中的电阻分压器将输出电压提高到5V。 除了上述配置外、电路板上是否还有任何可生成5V 输出的配置?
谢谢、此致、
Vinay