This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:TPS650861

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774696/tps650861-tps650861

器件型号:TPS650861

您好!

对于我来说、使用 TPS650861时的一项要求是从其中一个 BUCK1/2/6生成5V 输出、并且它应该能够提供高达3A 的电流。 输入电源 VIN 为12V。 在 TPS650861的数据表中、没有关于如何从 其中一个 BUCK1/2/6设置5V 输出的详细信息。 数据表仅显示 BUCK1/2/6的固定5V 输出。

1.您能否确认在使用 BUCK1/2/6生成时、我可以在5V 电压上消耗的最大电流?

2、在此方面、OTP 发生器工具中还有一个外部反馈选项、允许使用反馈网络中的电阻分压器将输出电压提高到5V。 除了上述配置外、电路板上是否还有任何可生成5V 输出的配置?

谢谢、此致、

Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayakumar、

    尽管数据表中没有提到它、但 BUCK1有5V 选项。 该器件通过将 FB 引脚调节为0.4V 来实现这一目的、以便使用 FB 引脚上的右电阻分压器、输出将为5V。 在编程 BoosterPack 上、我们建议监控0.4V 的输出、以确认其是否按预期工作。 在 TPS650860 EVM 上、您可以将 R24替换为294kOhm、将 R25替换为25.5kOhm、以实现5V 输出。

    5V 电源的电流限制取决于您为设计选择的外部 FET。 请注意、BoosterPack 不能提供大量电流、而只能用于确认程序的电压/定序。