请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61040EVM-002 主题中讨论的其他器件:TPS61040
你好
我计划在我的设计中使用 TPS61040。 有几个疑问。
需要以100mA 的正向电流驱动4个串联的红外 LED (VSMY1850X01)。
该系统由锂离子电池供电。
这些 LED 具有1.65V 的正向电压。
如何计算电阻器 R1、R2、R3和 R4?
我还需要 PWM 来控制强度。 最小平均电流为50mA、最大平均电流为100mA。 这些最小值和最大值是否会影响电阻器值?
D6的用途是什么? 它是某种保护吗? 是否可以从 BOM 中省略此内容?
这是指向 LED 数据表的链接: www.vishay.com/.../vsmy1850.pdf