This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040EVM-002:输出电流设置查询

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774343/tps61040evm-002-output-current-setup-queries

器件型号:TPS61040EVM-002
主题中讨论的其他器件:TPS61040

你好

我计划在我的设计中使用 TPS61040。 有几个疑问。

需要以100mA 的正向电流驱动4个串联的红外 LED (VSMY1850X01)。

该系统由锂离子电池供电。  

这些 LED 具有1.65V 的正向电压。

如何计算电阻器 R1、R2、R3和 R4?

我还需要 PWM 来控制强度。  最小平均电流为50mA、最大平均电流为100mA。 这些最小值和最大值是否会影响电阻器值?

D6的用途是什么? 它是某种保护吗? 是否可以从 BOM 中省略此内容?

这是指向 LED 数据表的链接: www.vishay.com/.../vsmy1850.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、您好!

    请参阅 TPS61040数据表的图21。 这与您的应用非常相似。 将电阻器 RS 更改为12.3欧姆。 将您的 PWM 信号连接到 EN 引脚以控制强度。 D6是一个用于保护的齐纳二极管。