请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM43601 尊敬的所有人
我在我们的应用中使用了 LM43601、并且在不可靠的启动方面遇到了非常严重的问题。 该器件锁定至大约0.5V 的正电压。
我的结论是、它与偏置引脚有关。 如果我将 BIAS 引脚连接到器件 接地端(在本例中为电路的负输出轨)、则电路似乎能够可靠地工作。 它在0°C 至100°C 的温度范围内以不同负载进行测试、并且始终正确加电、并且提供的电流远高于我们应用所需的电流。
这是应用手册上的错误还是我在设计中忽略过的错误? 偏置引脚连接到器件接地时、电路是否可靠? 我已经使用我使用的组件值连接了我们应用的实际电路。