This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:反相应用 SNVA722B 的启动问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774278/lm43601-start-up-problem-with-inverting-application-snva722b

器件型号:LM43601

尊敬的所有人

我在我们的应用中使用了 LM43601、并且在不可靠的启动方面遇到了非常严重的问题。 该器件锁定至大约0.5V 的正电压。

我的结论是、它与偏置引脚有关。 如果我将 BIAS 引脚连接到器件 接地端(在本例中为电路的负输出轨)、则电路似乎能够可靠地工作。 它在0°C 至100°C 的温度范围内以不同负载进行测试、并且始终正确加电、并且提供的电流远高于我们应用所需的电流。  

这是应用手册上的错误还是我在设计中忽略过的错误? 偏置引脚连接到器件接地时、电路是否可靠? 我已经使用我使用的组件值连接了我们应用的实际电路。

e2e.ti.com/.../LM43601_2D00_problem.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IBB 应用中有时会出现此问题。
    一种解决方案是将偏置端连接到 LM43601的 GND 节点(系统的-Vout)。
    或者可以在输出端放置一个二极管(阳极至-Vout、阴极至系统接地)。