请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28780、 PMP9041、 PMP、 UCC28704您好:
我@设计一个符合 CoC V 级 I ² C 标准的壁式适配器、该适配器具有以下规格:
1.通用交流输入90VAC 至265VAC 或当今任何通用含义。
2. 24V 直流输出2A
必须能够满足新兴的欧盟效率标准。 LTC/ADI 是如何解决 TI 问题的? 我注意到19.2V 时采用65W 设计。 这是否可以根据我的规格进行调整?
谢谢大家!