This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 符合 COC V 级第2级标准的电源参考设计

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, PMP9041, UCC28704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772029/coc-level-v-tier-2-compliant-power-supply-reference-design

主题中讨论的其他器件:UCC28780PMP9041PMPUCC28704

您好:

我@设计一个符合 CoC V 级 I ² C 标准的壁式适配器、该适配器具有以下规格:

1.通用交流输入90VAC 至265VAC 或当今任何通用含义。

2. 24V 直流输出2A

必须能够满足新兴的欧盟效率标准。 LTC/ADI 是如何解决 TI 问题的? 我注意到19.2V 时采用65W 设计。 这是否可以根据我的规格进行调整?

谢谢大家!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    这是一个可能适合您的设计

    http://www.ti.com/tool/PMP9041

    另一种选择是查看 UCC28780以实现有源钳位反激。 这将是更高的效率、但更复杂且成本更高。

    谢谢、
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伯特:

    感谢您的回复。 我喜欢 PMP9041原理图、但我确实需要高达2.0A 的工作电流、并且包含该工作电流。 该设计是否起作用? 它看起来的电流限值为2A。您是否认为、对于将在全球销售的壁式电源立方体而言、拓扑是可以接受的? 此外、是否很难通过所有传导发射测试? 我假设这符合新兴的 CoC 2级标准。

    我订购了 UCC24630EVM、当时正在考虑该设计、但 PMP 看起来更便宜。

    再次感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我已要求 PMP9041的原始设计人员进行评论、请稍候。

    谢谢、
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、此设计可扩展至2A。  一切都会变得更热一点、尤其是输出二极管。  为了在恒定电流调节上获得一定的裕度、我建议将电流感应电阻器(R8)降至大约0.24欧姆。  此设计满足 CoC 2级效率要求。  如果您想降低成本、可以使用我们较新的 UCC28704控制器替换该控制器。   

    半引号森林泵:EMI 就像一盒巧克力、您永远不知道您会得到什么。  我们已在本参考设计的测试报告中提供了一些 EMI 数据、但它并不完全低于 B 类限制、因此可能需要针对您的终端应用调整输入滤波。  当您根据外形对设计进行重新封装时、EMI 将发生变化。  此外、变压器结构会对 EMI 结果产生巨大影响。

    此致、

    Brian