Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EMB1499Q 主题中讨论的其他器件: EM1402EVM
您好!
我使用 EMB1428和 EMB1499芯片组来平衡12节电池(有两个堆叠集-每个6节)。 当我尝试为某些电池充电时(第一个电池接地时为第5个和第6个电池)、我接收到错误0x4 (0100b)。 如果我理解正确、这意味着 Fault[2:0]被设置为100。 根据 EMB1499Q 数据表、这是看门狗超时。 但奇怪的是、我在8秒之后才得到该误差、正如声明的那样。
我可以在示波器上看到、发送命令0110000b (充电第5节电池)电池已连接、但它在充电开始时断开。 因此、它似乎与看门狗超时无关。
我应该如何理解该故障信号?