This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:故障代码0x4 (0100b)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q, EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772289/emb1499q-fault-code-0x4-0100b

器件型号:EMB1499Q
主题中讨论的其他器件: EM1402EVM

您好!

我使用 EMB1428和 EMB1499芯片组来平衡12节电池(有两个堆叠集-每个6节)。 当我尝试为某些电池充电时(第一个电池接地时为第5个和第6个电池)、我接收到错误0x4 (0100b)。 如果我理解正确、这意味着 Fault[2:0]被设置为100。 根据 EMB1499Q 数据表、这是看门狗超时。 但奇怪的是、我在8秒之后才得到该误差、正如声明的那样。

我可以在示波器上看到、发送命令0110000b (充电第5节电池)电池已连接、但它在充电开始时断开。 因此、它似乎与看门狗超时无关。

我应该如何理解该故障信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    如果您的读数正确、那么这似乎表示看门狗超时。 您是否使用定制电路板设计和软件工具与芯片组进行通信? 还是使用 EM1402EVM?

    谢谢、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taylor、

    感谢您的回复。
    我们使用的是定制板。 毕竟是硬件问题:EMB1428和 EMB1499之间的 FAULT_1和 FAULT_2线路被交换。 因此、实际上我收到"次级侧电流限制"错误。