This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:MCU 的使能引脚

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773985/tps565201-enable-pin-from-mcu

器件型号:TPS565201

是否可以直接从 MSP430等 MCU 驱动使能引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    总的来说还可以。

    如果使用3.3V 电压将 EN 引脚驱动为高电平、则电流为3.3V/120kOhm = 27.5uA。 通常、MCU IO 可以输出几 mA 电流、因此没关系。