This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:3S 设计未使用的电压引脚连接

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170141/bq76942-unused-voltage-pin-connections-for-3s-design

器件型号:BQ76942

我正在设计3S 电池组、并已决定使用 BQ76942。 我要将 VC8和 VC10之间的每个电芯连接起来。  

我是否应该将未使用的 VC 引脚直接连接到 GND?  

我认为这是我需要做的事情、 但是、我不确定是需要在未使用的 VC 引脚和 GND 之间连接一个电容器、还是将未使用的 VC 引脚连接到连接到所测量电池的滤波器网络、这与数据表第35页的图10-2所示的连接类似。

确认这一点。  

谢谢、  

M. Smith