请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 我正在设计3S 电池组、并已决定使用 BQ76942。 我要将 VC8和 VC10之间的每个电芯连接起来。
我是否应该将未使用的 VC 引脚直接连接到 GND?
我认为这是我需要做的事情、 但是、我不确定是需要在未使用的 VC 引脚和 GND 之间连接一个电容器、还是将未使用的 VC 引脚连接到连接到所测量电池的滤波器网络、这与数据表第35页的图10-2所示的连接类似。
确认这一点。
谢谢、
M. Smith