This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:栅极脉冲中的毛刺脉冲(LM5025A IC 的输出)

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772906/lm5025a-glitch-in-gate-pulses-output-of-lm5025a-ic

器件型号:LM5025A

LM5025A

我使用 LM5025A IC 生成栅极脉冲、以驱动低侧有源钳位正向转换器中的 MOSFET (PMOS 和 NMOS)。 LM5025A 电路如下所示:

 

我没有在有源钳位正向转换器中使用任何软开关。

设计了4层 PCB、元件放置如下所示(遵循数据表中给出的布局规则)

我以500kHz 的频率运行系统。 电路板针对重叠时间和死区时间配置进行了测试、获得的栅极波形如下:

用于重叠配置的 IC 输出端子上的波形

缩放视图

问题:在主开关(OUT A、引脚8)的栅极脉冲中、只要辅助开关(OUT B、引脚9)的栅极脉冲发生转换、就会出现振铃、如图所示。 当主开关栅极脉冲(OUT A、引脚8)发生转换时、辅助开关(OUT B、引脚9)也会发生栅极脉冲。 振铃频率为200MHz。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpita、

    我已联系我的一位同事回答此问题。

    此致、
    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arpita、

    根据您的波形、我认为这是一种合理的现象、因为当驱动器打开时 VCC 将具有瞬态下冲、而当驱动器关闭时 VCC 将具有瞬态过冲。
    原因是、您可以继续增大 VCC 引脚附近的电容、从而减小电压振荡。

    此致、
    Teng