请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5025A LM5025A
我使用 LM5025A IC 生成栅极脉冲、以驱动低侧有源钳位正向转换器中的 MOSFET (PMOS 和 NMOS)。 LM5025A 电路如下所示:
我没有在有源钳位正向转换器中使用任何软开关。
设计了4层 PCB、元件放置如下所示(遵循数据表中给出的布局规则)
我以500kHz 的频率运行系统。 电路板针对重叠时间和死区时间配置进行了测试、获得的栅极波形如下:
用于重叠配置的 IC 输出端子上的波形
缩放视图
问题:在主开关(OUT A、引脚8)的栅极脉冲中、只要辅助开关(OUT B、引脚9)的栅极脉冲发生转换、就会出现振铃、如图所示。 当主开关栅极脉冲(OUT A、引脚8)发生转换时、辅助开关(OUT B、引脚9)也会发生栅极脉冲。 振铃频率为200MHz。