This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:计时检查

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169639/ucd90320-timming-check

器件型号:UCD90320

您好 Yihe:

1.我将故障值设置为0.977v 并立即关断。

*P0V85C_LEO1为输出电压、紫色接通为 VR 控制器的 SENSE 引脚

-

如下图所示、当 Vout 达到故障值时、UCD90320需要612us 左右的时间下拉使能。

那么、我想与您一起检查此反应时间是否正确?

-

-

2.当输入的电压电平达到 VIH 时、需要多长时间保持高电平才能使 UCD90320 将其识别为高电平输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1、是的、预计 ADC 每400us 运行一次、以监控所有通道以检测故障。

    2、如果监控电压高于 POWER_OLD_ON 阈值、UCD 会认为电源轨完成软启动。 如果电压在达到 POWER_Good 引脚后降至 UV 阈值以下、则视为 UV 故障。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe:

    2:抱歉,我 忘了把波形放在这里。

    如下图所示、 CLK_LOS_L 上有1.9v 的斜升、即 GPI、持续96ns。

    我想与您联系、看看 UCD90320是否会将此干扰识别为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 VCC 为3V3、则当 GPI 至少为2.1V 时、该 GPI 被视为高电平。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe:

    该高电平需要多长时间才能使 UCD90320识别为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于 GPI 输入、UCD90320预计它是一个稳定信号、可保持至少几百 ms 的状态。

    您的 GPI 看起来是什么?

    此致

    Yihe