This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:哪个 IC?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ77PL900, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169617/bq76942-which-ic

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: bq77PL900BQ76930

各位专家:

我被建议单独设置一个连接其中一个监视器的帖子、以便监视器团队可以提供更多信息。

我们的客户希望设计 BMS (7S42P)、它应与 iso26262兼容。 它们 使用锂离子电池。

坦率地说、他不知道要使用什么、所以如果我给您带来问题、请原谅我们。
(电池认证 IC、电池充电器 IC、电池电量监测计、电池监控器和平衡器或电池保护器)
他说:"我不知道我需要哪些。 我在您的页面上查看了所有不同之处、但看不到电池电量监测计和电池监测器平衡器等之间的明显差异。"

他们将使用 NMC 电池、但尚未购买电池。 其标称值为3.7V。 它具有4Ah 的容量。
他需要以7s42p 的形式管理25.9V - 168 Ah 的电池。

总之、他希望管理7S42P 锂离子电池组并实现被动平衡。 他说,由於他们会产生很多,所以他需要将成本维持在最低水平。

我们希望收到您的建议。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们 已经查看了这些培训视频、但仍不确定哪些内容最符合我们的客户要求。 我们希望收到您的建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    由于您提到您的客户将使用 NMC 电池、他们可能希望避免使用保护器、因为保护器的阈值与该电池化学成分不匹配。  

    我 将通过电子邮件向您发送包含更多信息的幻灯片。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!  

    BQ76942看起来非常好。 我们的客户 以前也看过这一点。 但是、他被夹在几个 IC 之间、因此感到困惑。 他只是不知道哪个 IC 更适合7节电池(3.7x7 = 25.9V、168Ah) BMS。 价格和性能都非常重要。

    类似地、出现了以下 IC BQ76930和 bq77PL900
    让我再次总结一下这些功能。  如果您建议使用良好的 IC、我们将不胜感激。
    特性:
    7节串联电池(7s1p = 25.9V 168Ah)每节电池为3.7V 168Ah。
    *iso26262兼容性。
    *最低价格,最高性能,因为 客户 将生产大量产品。
    此外  、BQ76942是否与 iso26262兼容? 我检查了数据表、但它看起来不像没有说明的那样。  如果它兼容、您可以发送文档吗?
     
    谢谢、此致、
     
    Gerald
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我刚通过电子邮件向您发送了有关这些问题的私人邮件。

    最棒的

    Andria