主题中讨论的其他器件: bq77PL900、 BQ76930
各位专家:
我被建议单独设置一个连接其中一个监视器的帖子、以便监视器团队可以提供更多信息。
我们的客户希望设计 BMS (7S42P)、它应与 iso26262兼容。 它们 使用锂离子电池。
坦率地说、他不知道要使用什么、所以如果我给您带来问题、请原谅我们。
(电池认证 IC、电池充电器 IC、电池电量监测计、电池监控器和平衡器或电池保护器)
他说:"我不知道我需要哪些。 我在您的页面上查看了所有不同之处、但看不到电池电量监测计和电池监测器平衡器等之间的明显差异。"
他们将使用 NMC 电池、但尚未购买电池。 其标称值为3.7V。 它具有4Ah 的容量。
他需要以7s42p 的形式管理25.9V - 168 Ah 的电池。
总之、他希望管理7S42P 锂离子电池组并实现被动平衡。 他说,由於他们会产生很多,所以他需要将成本维持在最低水平。
我们希望收到您的建议。 谢谢你。
此致、
Gerald