This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:802.3af PoE 解决方案咨询

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169606/tps23758-802-3af-poe-solution-inquire

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件:TPS23755

您好、专家、

客户正在寻找满足以下要求的 PD 解决方案:

1.37-57V、Pmax 12.95W。

符合 IEEE 802.3af、并支持模式 A/B

您能否帮助检查 TPS23758和 TPS23755是否支持此功能?  如果您有更适合的解决方案、也可以推荐其他器件。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    是的、我可以确认 TPS23755和 TPS23758都符合上述要求的规格。  

    客户是否知道输出电压、是否需要隔离以及初级/次级调节?  根据这三个答案、我可以指导您选择 最适合此应用的器件。  

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    为了与客户确认、输入 电压为37V 至57V、输出电压为5V。 输出功率为13W。

    方框图如下所示:

    请帮您检查一下。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    根据 IEEE 规范、PoE 的电压范围为44-57V、因此将其向下扩展至37V 可能会引起一些合规性问题、但器件将能够正常运行。  

    至于方框图、TPS23758是此应用的最佳器件、方框图对我来说很好。

    非常尊重、

    Brandon Beader