请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23758 主题中讨论的其他器件:TPS23755、
您好、专家、
客户正在寻找满足以下要求的 PD 解决方案:
1.37-57V、Pmax 12.95W。
符合 IEEE 802.3af、并支持模式 A/B
您能否帮助检查 TPS23758和 TPS23755是否支持此功能? 如果您有更适合的解决方案、也可以推荐其他器件。
此致、
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.