This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203:是什么驱动 RFBT 和 RFBB 电阻器限制50K?

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168749/lmz14203-what-drives-the-rfbt-and-rfbb-resistor-limits-of-50k

器件型号:LMZ14203

您好、E2E 专家、

你好

为什么数据表第8.2.2.1.2节中有一条关于此问题的具体声明、即电阻器应该为1K - 50K? kΩ 数据表中的确切线路"应从 kΩ Ω 至50k Ω 范围内的值中选择这些电阻器"。

 如果 RFBT 被认为是182K、这有什么问题?

提前感谢您的支持。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它似乎源于以下声明:

    kΩ 应从 kΩ Ω 至10k Ω 范围内的值中选择这些电阻器。

    如果 Vo = 0.8V、只要输出预载电阻器保持电流超过20uA、FB 引脚就可以直接连接到输出端。 转换器的运行需要这个最小负载来产生一个小的电感器纹波电流并在没有负载时保持适当的稳压。"

    资料来源: www.ti.com/.../lmz14203.pdf

    换言之、反馈电阻的范围可实现从20uA 输出汲取的最小电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    你好。

    但是、您为什么不只说反馈电阻器网络需要消耗至少20uA 的电流、而是说您应该使用1K - 50K 的电阻器? 我假设该电阻器阻抗也会影响环路响应、但这一点未讨论。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是解释它的另一种方法

    对于 COT 架构、纹波注入决定了稳定性。 在 PCM 中、直流设定点和顶部电阻器会影响环路响应以及前馈电容计算。

    请参阅下面的应用手册。

    www.ti.com/.../snva874