您好、E2E 专家、
你好
为什么数据表第8.2.2.1.2节中有一条关于此问题的具体声明、即电阻器应该为1K - 50K? kΩ 数据表中的确切线路"应从 kΩ Ω 至50k Ω 范围内的值中选择这些电阻器"。
如果 RFBT 被认为是182K、这有什么问题?
提前感谢您的支持。
此致、
CSC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2E 专家、
你好
为什么数据表第8.2.2.1.2节中有一条关于此问题的具体声明、即电阻器应该为1K - 50K? kΩ 数据表中的确切线路"应从 kΩ Ω 至50k Ω 范围内的值中选择这些电阻器"。
如果 RFBT 被认为是182K、这有什么问题?
提前感谢您的支持。
此致、
CSC
您好!
它似乎源于以下声明:
kΩ 应从 kΩ Ω 至10k Ω 范围内的值中选择这些电阻器。
如果 Vo = 0.8V、只要输出预载电阻器保持电流超过20uA、FB 引脚就可以直接连接到输出端。 转换器的运行需要这个最小负载来产生一个小的电感器纹波电流并在没有负载时保持适当的稳压。"
资料来源: www.ti.com/.../lmz14203.pdf
换言之、反馈电阻的范围可实现从20uA 输出汲取的最小电流。
您好!
这可能是解释它的另一种方法
对于 COT 架构、纹波注入决定了稳定性。 在 PCM 中、直流设定点和顶部电阻器会影响环路响应以及前馈电容计算。
请参阅下面的应用手册。