This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:关于反向电流操作的查询

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000, TPS630242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168401/tps631000-query-on-the-reverse-current-operation

器件型号:TPS631000
主题中讨论的其他器件: TPS630242

您好!

TPS631000数据表的以下部分。

这意味着电流可以从输出流至输入。 如果 Vout>Vin、那么输出电流流向输入的流动会导致输入端子上的电压上升、对吧? 恐怕这会导致泄漏问题。 假设我的输入为2.7V、输出为3.3V。 输出泄漏将导致输入电源上升、对吧? 您能澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Davis、

    您会对反向电流产生误解。

    输出电压高于设定的电压时、电压将会增加。 例如、您设置3.3V 输出、但实际输出电压高于设置的输出电压、例如4V。 则 FB 引脚的电压将高于内部基准电压。 器件将尝试将输出电压降低反向电流。 无论 VIN 是否低于 Vout、都是如此。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    祝你度过美好的一天!

    我了解到 VIN、Vout 电压与该反向电流没有关系。 但取决于反馈电压。

    但是、在反向电流的情况下、输入电压将出现任何尖峰或下降。 在我的案例中、该降压/升压转换器可由 Qualcomm PMIC (选项1)或锂电池(选项2)提供。 需要知道由于上述反向电流、此电源是否会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Davis、

    很抱歉耽误你的时间。  

    对于器件、该反向电流 应该正常。 但是、如果 PMIC 的源电流高于器件可以处理的反向电流、则输出电压将持续上升、并且最终电压高于规格。 器件可能会损坏。

    对于反向电流本身、这对于器件而言是可以的、反向电流内部存在如下限制。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您的澄清。 如果您有任何输出电流为1A 的降压升压、但没有此反向电流功能、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davis、

    如何设置器件以 PFM 模式工作、则不会出现反向电流。

    我的问题是、在没有反向电流的情况下、如果有另一个源连接到输出端、输出电压可能过高、从而损坏器件。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    稳压器输出将没有源连接。 请告诉我您的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davis、

    如果未连接其他源、这是可以的。 如果您将器件设置为 PFM 模式、则不会出现反向电流。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    TPS630242器件。  我没有看到该部件讨论过的反向电流问题。 您也可以检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Davis、

    抱歉。 我也找不到任何信息。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    很好。 由于它不存在反向电流问题、我可以使用 TPS630242。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Davis、

    我想详细解释一下这一点。

    您的问题是、如果存在反向电流、输入将被上拉、对吧?

    但是、此反向电流仅在输出电压高于设定电压时才会发生、这主要是由连接到输出端的另一个源引起的。

    如果没有其他源、这应该是可以的。

    无论使用 TPS630242或 TPS631000、如果输出高于设定的电流、这两种模式(FPWM 模式工作)都将具有反向电流。 如果选择 PFM、该电流将不再存在。

    此致

    TAO