主题中讨论的其他器件: TPS630242
您好!
TPS631000数据表的以下部分。
这意味着电流可以从输出流至输入。 如果 Vout>Vin、那么输出电流流向输入的流动会导致输入端子上的电压上升、对吧? 恐怕这会导致泄漏问题。 假设我的输入为2.7V、输出为3.3V。 输出泄漏将导致输入电源上升、对吧? 您能澄清一下吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Davis、
我想详细解释一下这一点。
您的问题是、如果存在反向电流、输入将被上拉、对吧?
但是、此反向电流仅在输出电压高于设定电压时才会发生、这主要是由连接到输出端的另一个源引起的。
如果没有其他源、这应该是可以的。
无论使用 TPS630242或 TPS631000、如果输出高于设定的电流、这两种模式(FPWM 模式工作)都将具有反向电流。 如果选择 PFM、该电流将不再存在。
此致
TAO