This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:使用钽电容

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773512/tps82085-using-tantalum-caps

器件型号:TPS82085

您好!

我有一个使用  TPS82085SIL 的设计、我们目前使用22 μ F AVX 06036D226MAT2A X5R MLCC 作为输出大容量电容器。 我们希望将该器件替换为钽电容器和 AVX F380J226MMAAH1。

TPS 的数据表建议使用22uF X7R 电容器、但没有提到输出电容器的建议 ESR 限制。 我们所看到的钽在100kHz 时具有~0.2欧姆的 ESR、您知道添加的 ESR 是否会对电源产生不利影响?  

我们的输入电压为4V、输出电压为1.2V、此电源的最大电流消耗高达约2安培。 我们在所供电的 IC 上还有一组 MLCC、1个47uF、然后是几个1uF 和0.1uF 陶瓷电容器。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    输出阻抗会影响稳定性、纹波和瞬态响应。 通常、陶瓷电容器位于最靠近 IC 的位置、以便在纹波电流通过输出总线之前吸收纹波电流。 然后、大容量电容(通常为钽或聚合物)将放置在总线上。

    由于总线上还有其他陶瓷电容器、我很困惑您为什么要交换电容器。 这仍会在设计中留下一些陶瓷、以防目标是出于某种原因移除所有陶瓷电容器。

    如果目标是去掉该22uF 器件型号、则我建议使用另一家供应商的22uF 器件或10uF 陶瓷器件。 或者、您也可以将其移除、并将47uF 拆分为2个22uF、位于 IC 和负载上。

    与陶瓷电容器相比、200m Ω ESR 极高。 在移动或交换电容器时、请确保并重新验证输出电压是否已针对您的负载进行充分调节。