请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82085 您好!
我有一个使用 TPS82085SIL 的设计、我们目前使用22 μ F AVX 06036D226MAT2A X5R MLCC 作为输出大容量电容器。 我们希望将该器件替换为钽电容器和 AVX F380J226MMAAH1。
TPS 的数据表建议使用22uF X7R 电容器、但没有提到输出电容器的建议 ESR 限制。 我们所看到的钽在100kHz 时具有~0.2欧姆的 ESR、您知道添加的 ESR 是否会对电源产生不利影响?
我们的输入电压为4V、输出电压为1.2V、此电源的最大电流消耗高达约2安培。 我们在所供电的 IC 上还有一组 MLCC、1个47uF、然后是几个1uF 和0.1uF 陶瓷电容器。
此致、
David