This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015S:低负载静态电流

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169746/lmr36015s-low-load-quiescent-current

器件型号:LMR36015S

电流数据表的图10-4显示了低至1mA 的效率。

对于较低的电流、我们是否有任何数据? 我们希望在10uA 负载下(或在这些条件下的等效输入/静态电流)能看到24V IN、5V OUT 的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    数据表中的以下 stat 将非常接近 测量值。

    如果您想保守起见、推断在1mA 至10uA 负载下、在24Vin 至5Vout 条件下的转换效率为60%、 则很好的估计值是30uA 的电源电流。

    我在工作台上测量、测量值为27uA、因此我的猜测值相当不错。