This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq76940、电芯电压偏差

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-010030, TIDA-01093
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168536/bq76940-bq76940-cell-voltage-deviation

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: TIDA-010030TIDA-01093

您好!

我的11节电池电压读数来自 bq76940、并通过万用表比较进行测量

从上面可以看到、第一个电池电压偏差太大、

在下面插入 部分原理图、请帮助我们确定问题所在。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否始终在读数中看到该偏差? 我注意到您在电池输入滤波器中使用了一个1uF 电容器、这是一个较大的值、可能需要很长时间才能稳定、并在电池平衡期间导致电压误差。 我们通常在参考设计中使用较小的值、例如0.22uF。 此外、我相信您的原理图看起来不错。

     如果直接测量 VC1/VC0引脚上的电压、您是否看到相同的电压读数? 您使用的是真实电池还是电池仿真器?

    如果情况似乎大致正常、则到 VC1的接地路径中可能会出现较大的压降。 从 VC1到 VSS 的电池1电压是多少?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    是的、我在电池电压读数中一直看到这种偏差。 我使用由11个电池块组成的实际电池组。

    我测量了以下结果、

    VC1至 VSS  2793

    VC1至 VC0  2362

    VC0至 VSS  432

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    顺便说一下、我们使用了来自 TIDA-010030的电路、电芯输入滤波器的电容值为1uF。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否使用万用表进行测量? 根据 初始 IC 测量、VC1至 VSS 电压似乎是正确的。

    我有点担心 VC0到 VSS 的电压为432mV、似乎 VC0和 VSS 之间存在较大的压降。 BAT-应以 VSS 为基准、因此此处的压降应最小。 布局可能会导致较大的压降、从而导致测量不准确。 检查布局电阻。

    接地应如 TIDA-01093的第4页所示。

    自从创建 TIDA 以来、我们发现电池平衡期间的电池测量存在电压误差、这是由于使用1uF 时稳定时间较长。 我们现在建议改用0.22uF。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    使用万用表测量上述电压。

    注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    那么、您要在 IC 引脚和电池本身测量不同的值吗? 如果是这样、建议您修改布局 以最大限度地减小导致这些大压降的电阻。  

    VSS、VC0和 BAT-应全部以 大致相同的电位为基准。 请参阅TIDA-00449原理图的第3页、了解如何绑定 BAT-/VSS。 我还建议查看布局文件以供参考。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon