This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176 MODE 引脚电阻值

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773329/lm5176-lm5176-mode-pin-resister-value

器件型号:LM5176

尊敬的先生:

我将 MODE (引脚4 )引脚47k Ω 接地、然后查看 SW1波形、似乎很少进入 DCM 模式(如下图所示)。

在数据表中、仅使用93k Ω 和200k Ω 来设置 CCM 功能。

我是否可以知道 R_MODE=47K 欧姆有任何损坏问题? 如果我输入47K 欧姆。

什么是 R_mode 限制值?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    感谢您使用 LM5176。 但是、我们不建议将 MODE 引脚电阻器与数据表中所述的电阻器有所不同。 您可能会看到它可以在47k 下工作、但我们不保证它始终工作。 LM5176不支持 CCM、因为在 DCM 中、LM5176可能是一些罕见的极端情况(非常罕见但并不完全排除)、在此情况下 LM5176不能以较低的频率运行。

    希望这能澄清。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi