请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 尊敬的先生:
我将 MODE (引脚4 )引脚47k Ω 接地、然后查看 SW1波形、似乎很少进入 DCM 模式(如下图所示)。
在数据表中、仅使用93k Ω 和200k Ω 来设置 CCM 功能。
我是否可以知道 R_MODE=47K 欧姆有任何损坏问题? 如果我输入47K 欧姆。
什么是 R_mode 限制值?
谢谢!
Steven
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.