This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:LMZ31710

Guru**** 1803030 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31704, LMZ31710, TPSM84A21
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772373/lmz31710-lmz31710

器件型号:LMZ31710
主题中讨论的其他器件:LMZ31704TPSM84A21

您好!

使用直流/直流转换器 LMZ31710 (或可能是 LMZ31704)、我想通过插入一个数字电位计作为 Rset (在 VADJ 和 AGND 之间)来控制输出电压。

将 LMZ31710用作 Tec 器件的电源。 输入电压为12V 直流。

该应用正在控制 Tec 器件、因此、目标是通过控制 LMZ31710输出电压来控制 Tec 温度输出。

我的问题是:

1.我能否这样做,以这种方式控制0.6V 至5.5V 之间的输出电压?

2.如果可以的话,我是否还需要控制 RRT 电阻器? 我也可以使用数字电位器实现它吗?

如果可以、每次输出电压变化的设置时间是多少? 将输出电压从0.6V 更改为5.5V 需要多长时间?

如果可以、您对使用 所有可用电压范围(0.6V 至5.5V)的电容器配置(输入和输出)有何建议?

提前感谢、

Amos Daskal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    您似乎希望对输出进行动态控制。 如果您不知道可用的应用手册、则附加的 是链接。 在应用手册中、TPSM84A21与 DAC 搭配使用以演示此概念。 请查看应用手册、并告诉我这是否解答了您的问题。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、
    非常感谢您的快速响应。
    TPSM84A21和 TPSM8422不足以满足我的需求、因为我需要0.6V 至5V 的输出电压范围。 (LMZ31710支持该器件)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    我应该已经链接了此 应用手册 、而不是上一个应用手册。 我的错误。 本消息中链接的应用手册使用 LMZ31710与 LM1001 DAC。 但是、我不相信您可以即时执行0.6V 至5V 的电压。 原因是电压调节的压摆率会导致转换器达到过流限制、尤其是在输出电容较大的情况下。 此应用手册提供了输出电压控制(deltaVout = 1.1V)的实际应用、使得输出电压范围介于0.7V 至1.8V 之间。  由于可能存在跳闸过流限制保护、因此建议采取小步骤以达到所需的输出电压(例如、 0.7V 至1.8V 转换、然后从1.8V 转换至可能的3.0V 转换等)  

    此致、

    Jimmy