主题中讨论的其他器件:LMZ31704、 TPSM84A21
您好!
使用直流/直流转换器 LMZ31710 (或可能是 LMZ31704)、我想通过插入一个数字电位计作为 Rset (在 VADJ 和 AGND 之间)来控制输出电压。
将 LMZ31710用作 Tec 器件的电源。 输入电压为12V 直流。
该应用正在控制 Tec 器件、因此、目标是通过控制 LMZ31710输出电压来控制 Tec 温度输出。
我的问题是:
1.我能否这样做,以这种方式控制0.6V 至5.5V 之间的输出电压?
2.如果可以的话,我是否还需要控制 RRT 电阻器? 我也可以使用数字电位器实现它吗?
如果可以、每次输出电压变化的设置时间是多少? 将输出电压从0.6V 更改为5.5V 需要多长时间?
如果可以、您对使用 所有可用电压范围(0.6V 至5.5V)的电容器配置(输入和输出)有何建议?
提前感谢、
Amos Daskal