Other Parts Discussed in Thread: LM3406, LM3409, TPS92515
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3406 主题中讨论的其他器件: LM3409、 TPS92515
尊敬的团队:
我使用 LM3406作为24V PWM 电压的 LED 电流源。
我将使用一个与 VIN 串联的二极管、并在应用中将阳极连接到 VIN。 我看到 LM3406一直保持 PWM 运行、直到 VIN 低于70%后大约1.5us。 这是正常的吗?
我以500Hz 的频率对24V 电路进行 PWM 处理。 当我缓慢斜升24V PWM 时、SW 引脚的第一次导通时间首先稳定在大约1.7us。 当进一步增大24V PWM 时、导通时间会下降一点、然后在24V PWM 稳定的情况下、在接下来的几秒内增加到大约3us。 很显然、这可以在 LED 亮度中看到。 为什么会发生这种情况、是否需要对此采取某种措施?
谢谢、致以最诚挚的问候、