大家好、
我的客户正在检查 LP3470A 的规格、以便在其项目中使用该规格。
该器件具有 SRT (设置复位超时)引脚、可通过连接外部电容器来实现复位延迟时间。 (其他类似器件、它指定了 CT (电容器延时时间)引脚)
但复位延迟由以下三个变量确定:1. CSRT (外部电容)、2. RSRT (内部 R)和3. 常量(-ln(0.29))。
这些参数规格有最小/最大偏差:1. 通常、它具有+-15%、2. 350k (min) 500k (typ) 650k (max)、3. -ln (0.36)/最大值、-ln (0.29)/典型值、-ln (0.26)/最小值...
因此、最小和最大变化预计比典型规格的计算值+-40%。 (将 TD (无电容)视为50us 固定电容、CSRT 假设为理想电容)
我的问题是:是否可以在 SRT (SRT 引脚到 GND)上添加值小于 RSRT (如100k 欧姆)的外部下拉电阻以精确范围?
在我添加100k 外部电阻器的计算中、它已从+-40%降低到最小/最大变化、-22%和+13%。 (当我们使用较低的电阻值时、变化会变得较小。)
如果答案是肯定的、那么我们可以将外部电阻器的值降低多低?
另一个问题:TD (无上限)的典型值和最小值是如何? (50us 为最大值)
供参考、一些应用需要敏感的复位时序、因此请帮助您更好地了解监控器 IC。
谢谢你。
欧内斯特