This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3470A:关于监控器和复位 IC 上的可编程时间延迟(尤其是 LP3470A)。

Guru**** 2548840 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3470A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168929/lp3470a-regarding-to-the-programmable-time-delay-on-supervisor-and-reset-ic-especially-lp3470a

器件型号:LP3470A

大家好、  

我的客户正在检查 LP3470A 的规格、以便在其项目中使用该规格。

该器件具有 SRT (设置复位超时)引脚、可通过连接外部电容器来实现复位延迟时间。 (其他类似器件、它指定了 CT (电容器延时时间)引脚)

但复位延迟由以下三个变量确定:1. CSRT (外部电容)、2. RSRT (内部 R)和3. 常量(-ln(0.29))。  

这些参数规格有最小/最大偏差:1. 通常、它具有+-15%、2. 350k (min) 500k (typ) 650k (max)、3. -ln (0.36)/最大值、-ln (0.29)/典型值、-ln (0.26)/最小值...

因此、最小和最大变化预计比典型规格的计算值+-40%。 (将 TD (无电容)视为50us 固定电容、CSRT 假设为理想电容)

我的问题是:是否可以在 SRT (SRT 引脚到 GND)上添加值小于 RSRT (如100k 欧姆)的外部下拉电阻以精确范围?

在我添加100k 外部电阻器的计算中、它已从+-40%降低到最小/最大变化、-22%和+13%。 (当我们使用较低的电阻值时、变化会变得较小。)

如果答案是肯定的、那么我们可以将外部电阻器的值降低多低?

另一个问题:TD (无上限)的典型值和最小值是如何? (50us 为最大值)

供参考、一些应用需要敏感的复位时序、因此请帮助您更好地了解监控器 IC。

谢谢你。

欧内斯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特、您好!

    向接地端添加并联电阻器可能会提高复位时序的精度、但数据表中用于计算延迟的公式很可能不再准确。 我们没有关于将 SRT 引脚与外部电阻器配合使用的信息、因为它不属于数据表中描述的用例。

    我们只有 TD (无 CAP)最大值的数据。

    最棒的
    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、  

    感谢您的反馈。

    我想澄清一点。  

    [引用 userid="525144" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168929/lp3470a-regarding-to-the-programmable-time-delay-on-supervisor-and-reset-ic-especially-lp3470a/4399112 #4399112"]但数据表中用于计算延迟的公式很可能不再准确。

    您是否意味着方程式将如此更改?

    出发地:TD =-ln (0.29) x Rsrt x CSRT + TD (无电容)

    更改为:TD =-ln (0.29) x (Rsrt //外部 Rsrt) x CSRT + TD (无电容)  

    此致、
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特、您好!

    该公式很可能更改为  TD =-ln (0.29) x (Rsrt  //外部 Rsrt) x CSRT + TD (无电容)、TD (无电容)也可能会更改值。

    最棒的

    Walter