主题中讨论的其他器件: PMP9171
大家好、
数据表中没有说明如何选择 L1、L2、R1和 R2参数以有效降低 EMI、作为输入交流线路滤波器
(我可以理解这些组件用于交流线路滤波以降低 EMI,这是从 UCC28Od 数据表中的以下说明中获得的)
10.2.1.2.2输入级设计和大容量电容
4.线路滤波器(L1、L2、R1和 R2),可降低开关产生的 EMI。
您能告诉我如何正确选择这些参数吗?
您是否有关于输入线路滤波器设置的应用手册? 如果是、请告诉我文档编号。
我还想知道、如果我们不在其中放置线路滤波 器、会产生什么样的副作用、因为这些组件尺寸很大、成本不可忽略。
您能否告诉我、我们可以使用 UCC28910在系统中移除滤波器的情况是什么?(例如、PMP9171)
此致、
Takashi Onawa