This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:在没有直流电源的情况下从电池加电--- 何时关闭?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773252/bq25708-power-up-from-battery-without-dc-source--------which-time-to-turn-off

器件型号:BQ25708

您好、TI 工程师:

8.3.1通过电池加电而不使用直流电源
如果只有电池存在并且电压高于 VVBAT_UVLOZ、BATFET 将打开并将电池连接到
系统。

---- .>>>>>    如果没有直流适配器,并且只有电池插件,  

系统是否通过电池供电直至电池 电量耗尽? 也就是说、在这个模式下、bq25708在 电池 电量耗尽前不能关闭 BATFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您回答正确。

    如果您需要关闭系统的电池、则可能需要在 BATFET 和电池之间添加另一个 MOSFET。 但您应该通过 MCU 控制该 FET。

    谢谢