请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25708 您好、TI 工程师:
8.3.1通过电池加电而不使用直流电源
如果只有电池存在并且电压高于 VVBAT_UVLOZ、BATFET 将打开并将电池连接到
系统。
---- .>>>>> 如果没有直流适配器,并且只有电池插件,
系统是否通过电池供电直至电池 电量耗尽? 也就是说、在这个模式下、bq25708在 电池 电量耗尽前不能关闭 BATFET?