This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59283:总电流能力

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59283
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169582/tlc59283-total-current-capability

器件型号:TLC59283

各位专家、您好!

我对总电流能力有疑问。 如果我们忽略热问题、TLC59283可以驱动最大45mAx16ch = 720mA? 还是作为器件存在任何总电流限制?

谢谢、此致、
Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    [引用 userid="357134" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169582/tlc59283-total-current-capability 如果忽略热问题、TLC59283可以驱动最大45mAx16ch = 720mA?

    是的。 当3.6V < VCC≤5.5V 时会出现这种情况

    [引用 userid="357134" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169582/tlc59283-total-current-capability "]或是否有与器件相同的任何总电流限制?[/quot]

    从芯片的角度来看、 除了散热问题之外、没有其他总电流限制。

    此致、

    Steven