Other Parts Discussed in Thread: TLC5917
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5917 您好!
我们正在使用 TLC5917、并想知道是否有其他文档可用于介绍如何在 TLC5917的特殊模式下读取错误状态?
数据表中的波形对于如何从正常模式转到特殊模式、读取错误状态、然后在一个序列中返回正常模式并不完全清楚。 这三个步骤中的每一个都单独显示、但不会显示为一个大操作。
您是否会有一些示例源代码,如果可用,这将更加有用。
非常感谢、Keith