This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5917:如何在特殊模式下读取错误状态/进入和退出正常模式

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770304/tlc5917-how-to-read-the-error-status-in-special-mode-going-in-and-out-of-normal-mode

器件型号:TLC5917

您好!

我们正在使用 TLC5917、并想知道是否有其他文档可用于介绍如何在 TLC5917的特殊模式下读取错误状态?

数据表中的波形对于如何从正常模式转到特殊模式、读取错误状态、然后在一个序列中返回正常模式并不完全清楚。 这三个步骤中的每一个都单独显示、但不会显示为一个大操作。

您是否会有一些示例源代码,如果可用,这将更加有用。

非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

    由于中国新年假期、回复可能会延迟。

    感谢您的理解。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    现在是否有人可以查看此问题?
    非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

    抱歉、我们没有此器件的示例代码。 实际上、您只需要发送两条命令。 首先、根据以下命令发送图16中的任意一个。 第二、发送命令。

    以读取错误状态为例、我建议按如下方式进行编程、

    第1步:按数据表第19页图16中左侧的顺序排列。

    第2步:按数据表第20页的图17排序。

    然后、错误状态将从 SDO 中移出。

    此致、

    肖恩。