This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:插入电路板时反射电源出现巨大尖峰

Guru**** 2642805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5064, TPS2393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164295/lm5064-huge-reflection-power-supply-spikes-when-board-is-inserted

器件型号:LM5064
主题中讨论的其他器件: TPS2393

我们在最新电路板开发中使用的新热插拔存在问题。 客户投诉说,当他们在机箱中插入一个主板时,其他已插入的主板将受到影响(主板重置)。 我们在“旧”板上没有看到该问题。

 

新电路板配备有:LM5064PMHE/NOPB

 

旧电路板配备有:TPS2393APW

 

  过去几周、我们进行了很多不同的测试、但我们无法找到问题、也无法改善结果。 我们注意到、当我们插入电路板时会产生巨大的尖峰、这会影响机架上的其他电路板。 该尖峰在旧热插拔中具有较小的斜率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordi:

    感谢您的联系。

    我们将在这里度假至周三。    我们将在星期四之前答复

    很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordi:

    请分享新旧设计的原理图。 您也可以参阅此应用手册、其中讨论了此问题。

    处理热插拔应用中的系统瞬变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、e2e.ti.com/.../vDCU_2D00_hotplug_5F00_LM5064.pdfe2e.ti.com/.../TRP25G_2D00_hotplug_5F00_TPS2393APW.pdf

    两个电路原理图。

    他已经看到了您提到的应用手册。 非常有趣、但它不能解决我们的问题。 也许我们不了解这两个热插拔电路之间存在差异、或者您可以为我们提供一些新设计的指示、以避免如此巨大的反射。

    在使用  TPS2393APW 的"旧设计"中、反射不是很大、斜率也更小。 我们希望减少这两种情况下的反射、尤其是 LM5064PMHE/NOPB。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以知道您所说的"反思"是什么? 如果您正在讨论任何波形、请分享这些波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已连接机架上插入的板中测量的反射。 测量是在插入电路板的电源电压(-48V)上完成的。  

    您可以看到 LM5064中的反射振幅更大。 此外、斜率更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量该电压的两个节点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal、

    我们将测量机架中等中心板的主电源电压。 (-48V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordi:

    "旧板"和"新板"的浪涌电流曲线似乎不同。 在电路板热插入期间、TPS2393APW 的浪涌电流应低于 LM5064PMHE/NOPB。 如果浪涌电流较大、则背板上会出现较大的压降。 这可能是原因。

    对于 TPS2393、 原理图中的 RTN 和−VIN 引脚之间没有电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal、

    感谢您对 Irush 电流的表达。 但是、我们的目标是使用  TPS2393APW 或 LM5064PMHE/NOPB 来减少"旧"和"新"设计中的这种巨大反射。  

    您对我们的原理图是否有任何建议、以便在插入电路板时"减少"这些反射? 对旧版或新版电路板原理图的任何修改?

    谢谢

    Jordi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以使用电阻与电容器串联、如下所示、以限制热插拔期间的浪涌电流。