Other Parts Discussed in Thread: TPS63070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63070 你(们)好
如果客户进行了设计、我就会着手进行设计。 我们无法从器件获取所需的电流
处于模式
FB 通过分压器定义外部3、3V 的电压和漏电流、以保持 Cout 负载、从而实现快速响应
处于开启模式
反馈的 LED 负载和 CC
我们将驱动程序用于3种不同的设置
VIN 5V USB (~4、5V)或交流/直流输出电压4、5-5V (LED VF) 输出电流0、5A
VIN 5V USB (~4、5V)或交流/直流输出电压7V (LED VF) 输出电流1A 和/或1、5A 选项
对于0.5A 负载、其属性为7%、VFB 为805-815mV
如果 Iout 设置为1A、则得到860mA、VFB 为720mV
是这样做的可靠解决方案、还是需要寻找其他解决方案