This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:VC 和 CC 控制

Guru**** 2810865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769241/tps63070-vc-and-cc-controll

器件型号:TPS63070

你(们)好

如果客户进行了设计、我就会着手进行设计。 我们无法从器件获取所需的电流  

处于模式

FB 通过分压器定义外部3、3V 的电压和漏电流、以保持 Cout 负载、从而实现快速响应

处于开启模式

反馈的 LED 负载和 CC

我们将驱动程序用于3种不同的设置

VIN 5V USB (~4、5V)或交流/直流输出电压4、5-5V (LED VF) 输出电流0、5A

VIN 5V USB (~4、5V)或交流/直流输出电压7V (LED VF) 输出电流1A 和/或1、5A 选项

对于0.5A 负载、其属性为7%、VFB 为805-815mV  

如果 Iout 设置为1A、则得到860mA、VFB 为720mV

是这样做的可靠解决方案、还是需要寻找其他解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mikael、
    感谢您发帖。
    乍一看、我就会想到 TPS63070的启动电流限制。 这可能会受到限制。
    是否可以在转换器启动后延迟负载?
    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    从今天开始、我可以说 PG 很低、我可以理解这种电流限制。
    但是、是什么使这个问题得到解决。 我们使用的 FB 上的外部分压器是否可以实现这一点? 还是 kan、这是另外一回事?

    Mikael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    即使输出端没有负载、PG 也是低电平。 因此问题与负载无关、但可能在我们的解决方案中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mikael、

    您能否再次发布1A 版本的原理图、但组件值清晰可见?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mikael、

    我们尚未听到反馈、因此我们假设您已解决了您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳