This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790EVM:USB-C ON 连接器(J1)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25790, BQ25790EVM, TPS25750EVM, TUSB320EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168698/bq25790evm-usb-c-on-connector-j1

器件型号:BQ25790EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750BQ25790TPS25750EVMTUSB320EVM

大家好、

是否可以在连接器 V1 (J1)上连接 USB-C。 更详细地说、可以将正负连接到 J1以及 D+和 D-、例如 JP10。 这是否起作用、或者它将需要 TPS25750等附加 IC?

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    BQ25790没有 USB-C 通信所需的 CC1和 CC2线路。  从 USB-C 端口获取电源需要使用 USB-C 通信 IC、如 TUSB32X 或 TPS25750等 USB 控制器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供的信息、我的客户有后续问题。

    您是否在 TI 拥有适用于 USB-C 控制器的"简单"开发板? 我还有一个关于 USB-c 和 BQ25790EVM 的问题。 在您的其中一个 PowerPoints 中、我找到了一个有关 USB-C PD 的有趣信息。 n´tn´t、如果我不需要15W 以上的功率、我不需要 PD、并且没有 CC 线路。 我理解这是正确的吗? 因此、如果我将 USB-C +(VBUS)和 GND 连接到开发板输入。 它应该工作、并将提供5V 和高达3A 的电流? 或者、CC 线路在所有情况下对于 BQ25790 IC 都很重要吗?

    此外、是否可以将 TPS25750EVM 与 BQ25790EVM 板连接、例如在 R15 (TPS25750EVM 上)上焊接一根导线、并在 BQ25790EVM 上的 V1处连接该导线(和 GND)?

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    我被告知可以使用电阻器来配置 CCX 线路、以便 USB-C 能够提供5V 电压和特定的输出电流。 但我不知道电阻器配置、也没有自己尝试过。

    可以将2个 EVM 连接在一起、但 TPS25750EVM 的固件可能不适用。  您还需要将 I2C 线路连接在一起。  我建议您订购:

    https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM-01

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢´s Jeff、

    我们订购了 TUSB320EVM 电路板。 我认为这将与  BQ25790EVM 配合使用来实现。