请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74800EVM-CD 我使用 LM74800QDRRRQ1并在两个电源之间进行有源电源选择 PS1:标称48VDC (电压范围为42至50VDC)和 PS2:标称46VDC (电压范围为42至53VDC)。 ps1始终处于优先级。 如果 PS1不存在、则在不关闭负载电源的情况下、只有 PS2处于活动状态。
我将 PS1视为:VPRIMARY 和 PS2作为:VAUX。
将 VPRIMARY 连接到 U2有什么优点? 如果 VPRIMARY 不存在,它将自动移动 VAUX?
我使用的电路拓扑如下所示。
在下面所附的辅助部件 U2中, 建议的 Q5、R5和 D3组件是什么?
提前感谢
此致
Murthy