This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74800EVM-CD:LM74800QDRRRQ1 &放大器;用于在两个电源之间进行有功功率选择

Guru**** 1178510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169396/lm74800evm-cd-lm74800qdrrrq1-for-active-power-selection-between-two-power-sources

器件型号:LM74800EVM-CD

我使用 LM74800QDRRRQ1并在两个电源之间进行有源电源选择 PS1:标称48VDC (电压范围为42至50VDC)和 PS2:标称46VDC (电压范围为42至53VDC)。 ps1始终处于优先级。 如果 PS1不存在、则在不关闭负载电源的情况下、只有 PS2处于活动状态。

我将 PS1视为:VPRIMARY 和 PS2作为:VAUX。

将 VPRIMARY 连接到 U2有什么优点? 如果 VPRIMARY 不存在,它将自动移动 VAUX?

我使用的电路拓扑如下所示。

 

在下面所附的辅助部件 U2中, 建议的 Q5、R5和 D3组件是什么?

提前感谢

此致  

Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    在下面的电路中、您的最高优先级电源应该被连接至 U1、即 VPRIMARY。 次级电源需要连接到 U2、即 VAUX。

    次级电源轨 U2的 OV 连接将连接到 VPRIMARY、以便在存在 VPRIMARY 时禁用 U2。 U2仅在 VPRIMARY 缺失时启用。   

    Q5、R5和 D3将确保 U2的 HGATE 斜升速度非常快、从而确保 VPRIMARY 和 VAUX 之间的快速转换并确保输出电压下降最小。  

    1. Q5晶体管和 D3的额定电压应>[VAUX (MAX)+电荷泵电压、15V]
    2. R5电阻的值取决于您想要注入 HGATE 的电流大小、
      1. 当 R5 = 0欧姆时、注入的电流大约为2.7mA
      2. 如果您希望减少注入 HGATE 的电流以减缓 HFET 的导通、则可以增大 R5的值。 例如、如果要将注入 HGATE 的最大电流限制为500uA、则 R5 =[(Vaux (max)+15V)/500uA]
      3. 我建议使用500欧姆的电阻器、以便在  VPRIMARY 和 VAUX 之间实现更快的转换