Other Parts Discussed in Thread: TPS65132
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65132 大家好、
TPS65132设计中有一些问题可供您参考。
由于该项目不会保留另一个电容器位置、因此需要评估0402电容器的风险。
在工作电压下、REG 引脚电路的有效电容要求是什么?
2.目前电路上只连接了一个10uF/0402/10V 的电容器,是否符合 IC 的要求?
3.如果此时不满足引脚的有效容差值、这将对负载产生什么影响?

谢谢
此致
Lillian