This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:评估用于 REG 引脚的10uF/0402/10V 电容器

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168421/tps65132-evaluate-a-10uf-0402-10v-capacitor-for-the-reg-pin

器件型号:TPS65132

大家好、

TPS65132设计中有一些问题可供您参考。

由于该项目不会保留另一个电容器位置、因此需要评估0402电容器的风险。

在工作电压下、REG 引脚电路的有效电容要求是什么?
2.目前电路上只连接了一个10uF/0402/10V 的电容器,是否符合 IC 的要求?
3.如果此时不满足引脚的有效容差值、这将对负载产生什么影响?

谢谢  

此致  

Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,团队

    :μ A 的电流应用为80mA。

    谢谢

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    在数据表中、REG 电容为4.7uF~10uF、16V。

    客户使用哪种版本的 TPS65132?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    器件 ID:TPS65132A0YFFR

    谢谢

    BR

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    建议遵循数据表指导来设置电容器电压容差。

    BR

    Patrick